This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:低频时的噪声密度

Guru**** 2554240 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/664291/opa847-noise-density-at-low-frequencies

部件号:OPA847

您好,

我使用OPA847作为连接到平衡光电二极管对的变阻放大器。  我想计算电路的噪声。  在OPA847的数据表中,输入电压噪声密度和电流噪声密度均为f > 1 MHz列出。  低频率下的值是多少?

此致,

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    第6页顶部的噪声图显示了较低频率的噪声(包括1/f角)。 但是,低频噪声通常不是宽带应用中的问题,因为它占用的带宽占总带宽的很小百分比,几乎与总集成噪声没有任何差别。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 再次感谢Jacob。