This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2670:使用缓冲器时输入Vpp

Guru**** 2930370 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2670, OPA2677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/664660/opa2670-input-vpp-at-using-case-of-buffer

部件号:OPA2670
主题中讨论的其他部件: OPA2677

您好,

我的客户认为使用OPA2670的电路如下。
VCC为12V (单电源),IP为最大500mA。
问题1:OPA2670是否可以用作电压随动件?

我认为输出电压的Vpp从方程式10中是9.95V。

问题2:上述电路是否可以输入9.95V?

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shimizu-san,

    要回答您的问题:

    1.我认为OPA2670不能用于电压随动件配置。 此设备主要针对采用差分输入的DSL线路驱动器应用。 这意味着OPA2670器件中的两个运算放大器必须一起使用,否则,根据此器件的数据表中指定的值,BW和HD性能会下降。

    相反,我建议使用OPA2677作为电压随动件,其中每个运算放大器都可以单独使用。 我相信你也应该能够达到500mA的峰值电流最大这个部分.

    2.我认为使用OPA2677甚至OPA2670都不能实现9.95Vpp的输入。 部件的输入共模电压范围或VICM在数据表中以+/-4.5V或9Vpp的形式提及,并附在下面。

    我可以知道应该由运算放大器驱动的负载吗?

    此致,

    Rohit