This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3091:高速/高电流运算放大器要求

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3091, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/664520/ths3091-high-speed-high-current-opamp-requirement

部件号:THS3091
主题中讨论的其他部件: THS3491

您好,

我们是否有一个类似于THS3091的运算放大器列表,能够驱动2A负载,12V回转@ 15V或+/- 7V电源,转换速率为1KV/us或更高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯,您好!

    我们没有能够驱动2A负载的放大器,具有12V摆动@ 15V或+/-7V电源。 但是,我们确实有一个升级部件THS3491,它可以并联,以通过12伏摆动获得约2A的电流。

    您可能需要了解此参考设计,它可以通过并联负载共享配置中的两个THS301来实现高输出电流。 www.ti.com/.../TIDA-0.0023万。 我认为使用四个THS3491s可以采用类似的方法来实现2A输出电流和12V摆动,但电源必须至少为+/-15V。

    我可以知道客户要求增强输出负载电流的终端设备或应用是什么吗?

    此致,
    Rohit