This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:单运算放大器版本

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM234, LM258, LM321, LM358, LM324, LM324-N, TS321, LM358-N, TLV27L1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/663979/lm324-single-op-amp-version

部件号:LM324
线程中讨论的其它部件:LM234LM258LM321LM358,, , TS321LM358-NTLV27L1

是否制造的IC与LM234/358运算放大器电路具有相同的电路,但IC上只有一个,并且可能会进行偏移调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    遗憾的是,我们不提供LM258的单通道版本。 我们确实有许多单通道设备,但您能否描述您的应用需要什么? 我很乐意帮助您寻找合适的替代产品。

    最佳,
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    我想更正我之前的帖子- LM358的单通道版本是LM321。 但是,它没有偏移调整。 如果您能提供有关您的应用的更多详细信息,我很乐意推荐一款适合您需求的运算放大器。

    -Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy,

    TS321是LM324或LM358的单一版本。 LM321是LM324-N或LM358-N的单一版本
    这些事实并不明显,因此Paul并不知道这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的应用是一个简单的光电二极管放大器适配器,用于一个旧的胶片相机;它的输出需要0-5V,因为没有光照,阳光充足; 我想使用LM324类型,因为它是电池供电的(因此是单极性的),但我喜欢在一些东西中有少量的运算放大器以节省电源电流,因此,使用LM321而不是LM324/358的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,

    TLV27L1是一个很好的选择,因为其VCC范围较宽,2.7V至16V,电源和输入偏置电流低。 但速度要慢得多。