This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA112:PGA112 SPI通信

Guru**** 2336690 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA112
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/664523/pga112-pga112-spi-communication

部件号:PGA112

您好,TI团队~

据我所知,PGA112设备没有提供菊花链式SPI接口。

但我想使用SPI通信与几个PGA112设备一起工作。

这些接口是否可用于常用SPI接口? 是否可以使用分离的CS信号?

 

如果可能,可以一起使用多少台设备?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mason,
    我认为只要每次只使用一条CS线,这种方法就应该起作用。 当CS较高时,PGA112 DIO引脚应该会高z。
    需要注意的一个限制是,DIO针脚具有10µA ²的下拉式,随着越来越多的PGA112并联,这将开始累加。 我们没有列出最大的DIO输出电流(在DO模式下),但数字输出高电平和低电平规格将3mA列为测试条件,因此最好保持在该限制范围内。 您还必须确保微控制器能够提供足够的电流来驱动数据线的高电流。 这可能不是一个很大的问题;毕竟,3mA限值等于300 PGA112。