This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA125:称重传感器放大器电路

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: INA125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/664299/ina125-load-cell-amplifier-circuit

部件号:INA125

您好-我希望有人能帮助我们在这个问题上朝着正确的方向发展。 我们将INA12UA用作具有两个不同负载单元的负载单元桥接测量电路的放大器。 我们已将电路与一个测压元件配合使用,但在获得另一种类型的预期输出时遇到问题。

放大器使用5V供电,5V也是测压元件桥接器的激励电压。 在一种配置中,我们使用20mV/V负载单元,并使用rg = 1K以获得大约64的增益。 此配置似乎工作正常。 但是,使用1mV/V负载单元和60.4 ,无论负载单元上的负载如何,放大器的输出似乎都不会改变,负载单元将产生500µV μ V和5mV之间的差分电压。 它会在60mV左右徘徊。

我的猜测是放大器偏移电压会淹没1mV/V负载单元的任何信号,而这60mV是应用于偏移电压的增益,但我们没有足够的经验来确定这种类型的电路。 如果是这种情况,我们是否可以执行任何操作来读取此1mV/V负载单元? 是否需要不同的放大器? 是否有一个放大器能够处理上述范围内的信号,并且仍然能够驱动3.3V/5V范围内的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,ewilliamstextron,

    您提到:"但是,使用1mV/V负载单元和60.4 ,无论负载单元上的负载如何,功放的输出似乎都不会改变,而负载单元上的负载会产生介于500µV μ V和5mV之间的差分电压。 它会在60mV左右徘徊。"

    INA125针脚11输出处测得的电压是否为60 mV (相对于接地)? 如果是,则表示A1输出(参见数据表图6)处于饱和状态。 一旦输出处于饱和状态,更改输入差动电压将几乎不会对输出电压产生影响。 如果一切设置正确并且运行正常,则不会期望输出达到饱和。

    INA125增益设置为约1000倍,因此任何意外的输入偏移与INA125的自然偏移相加将乘以该极高的增益。 总输出参考偏移量可能足够大,从而使输出驱动到高于地面60 mV水平。

    如果您可以提供INA125原理图,输入负载单元的相关信息以及输出负载,我们可以查看它并查看是否检测到任何可疑情况。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    我想感谢您花时间和精力进行分析和回应。 结果是我们遇到了一个测试设置问题,该问题一旦解决,就表明INA125的性能符合预期。

    再次感谢Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    我很高兴您能够自行解决INA125电路问题,并且它现在按预期工作。

    项目速度很快!

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程