This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.1万:循环电压测量问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/664502/lmp91000-cyclic-voltammetry-problem

部件号:LMP9.1万

您好,

我正在从事一个项目,我利用LMP9.1万电位计进行循环电压测量(使用安培模式)。 我已将LMP9.1万与PIC微控制器连接,并且我能够对其进行编程,以将我们和RE之间的电压从0.8V (我的Vdd=3.3V的24 %)改变为0.8 V。如果我短路CE和RE以测试硬件(如有疑问, 请参阅随附文档 e2e.ti.com/.../en.DM9.3722万.pdf第23页的测试1),我可以在0.8 和-0.8V之间更改Vwe -RE。

但是,当我放置传感器而不是短路RE和CE时,Vwe - RE电压不能达到- 0.8 V的负极限。相反,它会在大约- 0.32 V时停止。我尝试多少个周期并不重要: 从0.8 到0.32 再到0.8V,它都能正常工作,但它被编程为低至-0.8V,这是永远无法达到的。

如果您能想到导致此问题的任何可能原因或任何解决方案,请告诉我。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pablo:

    输出信号将取决于您使用的传感器类型以及要检测的气体的存在情况。 此气体的存在将改变进入TIA (变阻放大器)的电流,输出电压值也将相应改变。 不确定您尝试测量动态范围的方式。
    我建议您使用LMP9.1万 Webench设计工具。
    此工具将生成LMP9.1万的原理图和寄存器配置。 如果您所使用的传感器/气体不存在,您也可以为您的首选传感器输入参数。

    请单击下面的链接,Webench"链接将位于页面右侧。
    www.ti.com/.../lmp9.1万

    此致,
    Jose