This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:超速度

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/664153/lmh6553-degree-of-overdrive

部件号:LMH6553

你(们)好

是否存在过速锁模?

例如,100 % 超速,30 % 超速等。

锁模储料时间是否取决于锁模超速的程度?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    通常,您不应注意到100 % 或30 % 夹钳过速电压之间过速恢复时间的差异很大。 可能会有轻微的差异,但这只是典型恢复时间的一小部分。 温度和其他影响也会影响总恢复时间。 我们没有具体描述恢复与超速率的比较,因此很遗憾,我没有测量数据可供您查看。

    此致,