This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA223:需要详细的印刷电路板层

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: INA223EVM, INA223, INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/662578/ina223-detailed-pcb-layour-is-required

部件号:INA223
在“线程:”中讨论的其他部件 ,INA233

先生

 

根据文档# SBOU125–2012年6月:INA223EVM用户指南和软件教程

 

只有图24所示的部件位置可用。 我对INA系列没有经验

您能否帮助将Gerber文件或导出的PCB文件(我正在使用Altium Design)交付给我?

我可以尝试只“复制”布局,以节省时间。

 

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../INA223EVM_5F00_PCBlayers.PDFHelloBen,

    下面是EVM的所有信号层图。 希望这有所帮助。

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter

    请提供准确的“INA223”文件吗?

    INA223仅为模拟,但INA233内部具有ADC,具体应用不同

    对于纯模拟设计,错误的布局将导致许多错误,我们必须努力避免。


    谢谢
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../INA223_2D00_PCB_2D00_A.zipHeyBen,

    很抱歉这个。 这是一个相当老的EVM,所以原始文档没有太多的剩余内容,但这里是我找到的文件。 请注意,如果您计划设计此主板以去除德州仪器(TI)徽标。

    此致,

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter


    非常感谢您的支持!

    提出的其他问题是关于测量提示和建议!

    为了获得可接受的结果,我们首先要检查INA223的性能

    根据功率计算
    方程式1 --- VOUT =(VCM)(VSENSE)(功率增益)

    我是否可以分别测量VCM和VSENSE (从多功能直流表读取值)并将其替换到方程式1中以获得计算的VOUT并与测量的VOUT关联(也从直流表读取)?

    您的功率测量误差是否通过相同方法填充电气表增益?

    欢迎任何有助于快速入门的建议!

    谢谢
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨Ben,

    您描述的方法实际上是测量错误的唯一方法,您应该看到我们在数据表电气表规格中指定的错误百分比。

    请记住,VOUT值可能因您选择的功率输出模式而异。 这两种模式是负载电源和电源,它们指示总线电压(或方程式1中的VCM)的测量位置。 您可以在EVM用户指南或数据表中阅读相关内容。

    此致,

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter


    感谢您的提醒!

    因此,填充电气特性的功率测量误差是从默认电源模式获得的?


    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨Ben,

    实际上,功率测量误差规格应适用于两种功率输出模式("负载功率"和"电源")。 希望这有所帮助。

    此致,
    Peter Iliya