This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:Ina226或Ina233

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/663996/ina226-ina226-or-ina233

部件号:INA226

您好,

(我在查看 INA226EVMINA233EVM 开发套件时,我想知道您会推荐哪一款?  

要求:

  • 在10uA至1mA范围内进行精确测量,在1mA-250mA范围内进行适当测量,这将是一种很好的选择
  • 感应电压在3.6 -3.7V周围
  • I2C将以1.8V跟踪运行
  • 电源电压可以是3.3 ,3.7 或5V

此致,
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,David,

    我们目前没有能够感应到这种低电流的设备。 考虑使用仪表放大器或在低侧配置中使用运算放大器。

    此致,
    Peter Iliya