This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:THS4551

Guru**** 2944890 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/663293/ths4551-ths4551

部件号:THS4551

您好,

为了保护目的,我想测量GAN设备的漏极至栅极电压。 关闭时,GAN将阻止最大500 V电压。 电路的切换频率为100kHz。gan设备的上升时间为20ns。  我是否可以使用差分运算放大器测量GAN FET上的电压? 如果我差分测量开关设备上的电压,是否会出现任何共模问题? 运算放大器上的高dv/dt是否会造成任何问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是排放源/非浇口(第1行印刷错误)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    要澄清的是,您想要将THS4551连接到GaN FET的源和漏极之间,该GaN FET的源和漏极之间的电压最高可达500V?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是一个错报。 我想使用任何运算放大器IC来构建差分放大器电路,它可以缩小并测量电压VdS (漏电至源),但由于差分电压是切换的,它是否会在测量中造成任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    遗憾的是,在这种情况下,放大器可能会损坏。 有时可以选择电阻器和增益配置,以保护输入,但500V对于任何实际实施来说都过高。 您需要使用外部保护设备或可处理高电压输入的放大器。

    此致,