This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:ESD测试失败

Guru**** 2772575 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/662180/amc1200-q1-esd-test-fail

部件号:AMC1200-Q1
主题中讨论的其他部件:AMC1200

你(们)好

测试如下所示。

ESD (空气):25kV

样本测试(失败/良好):4/100

我的客户设计了电路,AMC1200从前到800KΩ Ω 电容器。但只有AMC1200已死机。  

您能解释一下为什么AMC1200会死亡吗?

电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taehun,

    感谢您对AMC1200的查询!  如果对电路的布局和测试脉冲的应用不了解更多,就很难立即得出问题的结论。  您能否提供任何其他详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Taehun,

    如果您需要更多时间,请告诉我。 现在我将关闭此帖子,但如果您获得有关浪涌电压的布局和应用的更多信息,请随时作出回应。