This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7530:THS7530报废

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/663909/ths7530-ths7530-obsolescence

部件号:THS7530

支持路径:/产品/生产,订购和质量/产品生命周期考虑事项/过时政策/

我正在重新设计一个带子的测高仪,以取代一些过时的部件。  此设备的生产寿命将超过10年。  我希望有人能告诉我这台设备大概会生产多久。  我不想让我的公司承担重新设计的费用,只要在几年后实现这一目标就能获得收益。  我知道这是一个SiGe流程,你们在这个流程上做了很多芯片,还是要离开?  由于其中一种应用需要达到Rad硬度水平,这对我来说非常重要,因为SiGe零件通常在这些应用中表现良好。

谢谢!

蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    您可能需要查看此链接以了解我们设备的过时政策: www.ti.com/.../quality-policies-procedures-faqs.html

    因此,只要从客户处订购该设备,我不会期望该设备停止生产,无论其数量如何低。 如果发生这种情况,我们通常会向客户告知设备的使用寿命结束,以便一次性购买,并在链接中进行了说明。 我不希望SiGe流程在未来10到20年的任何时候都能很快消失,因为这种流程的产量和制造过程的便捷性。

    此致,
    Rohit