This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7324:LMH7324输出电平

Guru**** 2892980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/662879/lmh7324-lmh7324-output-level

部件号:LMH7324

大家好,

需要对LMH7324SQ部分进行澄清。

您能否告知VCCO=1.8V的预期输出电压水平,VOH=0.7V和VOL=0.3V?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddarth,您好!

    VOH和VOL将相对于VCCO。 输出的高电平通常低于VCCO 1.1V,低电平通常低于VCCO。 因此,在您的情况下,VOH = 0.7V,VOL = 0.3V是正确的。

    此致,
    Jaskaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。在我的案例中,VE=-5V,VCCID=4.5V和VCCO=1.8V,是否可以? 您还能提供以下建议吗?

    • 12伏直流电特性中的电流消耗是无负载电源电流或50欧姆端接至VCCO-2V?
    • 输入引脚上的钳位二极管以及功率钳位二极管的额定值是多少(如下突出显示)? 在高于VCC或低于Vee的电压下,这些电压开始传导大于1的碾磨安培电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Siddharth:

    是的,您的配置正确。 V形电压必须低于VCCO为4V或更高,才能获得正确的输出切换。 如12V直流电气特性表开头所述,电流消耗为50欧姆负载,端接至VCCO-2V。 LMH7324具有标准ESD结构。 ESD二极管通常在VCC以上450mV到500mV的电流下开始导电1mA。

    此致,
    Jaskaran