This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200:隔离式vdd1的正确导线

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/663809/amc1200-amc1200-correct-wires-for-isolated-vdd1

部件号:AMC1200

大家好!

我需要 使用AMC1200测量可变电压(0V -> 600V范围)。

我使用全隔离直流/直流转换器为Vdd1-GND1构建5Vdc。

为了获得正确的测量结果,我需要将GND1连接到高压回路,或者我是否可以将其拔下? (SSE图像)

祝你一切顺利,Luca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luca,

    AMC1200的输入共模操作范围限制为VDD1,因此您将违反上述配置。 您可能需要将470欧姆电阻器移至字符串底部,或将GND1移至引脚3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tnx Tom!

    好的,我把470欧姆电阻器移到底部。

    但我需要将GND1连接到高压回路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luca,

    是的,这会奏效! GND1将与600V RTN关联。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,Tom,我不明白。
    我是否应该将GND1连接到600V RTN?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luca,

    是-将引脚3和4连接到600V RTN。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴Luca,如果有任何其他问题,一定要告诉我们。