This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2372-Q1:请求电气特性

Guru**** 2509975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/663891/tlv2372-q1-requesting-electrical-characteristics

部件号:TLV2372-Q1

团队,

您能为 TLV2372QDRQ1提供以下电气特性吗?

  • 最高存储温度(°C)
  • 最低存储温度(°C)
  • 输入电压(任一端子)
  • 共模输入电压范围(Vim)(V)
  • 串扰衰减
  • 输出电流
  • 短路输出电流
  • 温度漂移
  • 等效输入噪声电压- en (nV/sqrt (Hz))
  • 信道间隔(dB)
  • 静态电流
  • 输入偏置电流漂移
  • 输入偏移电流漂移
  • 共模输入电阻
  • 差分输入电容   
  • 各种增益的小/大信号频率响应
  • 各种输出振幅的小/大信号频率响应
  • 小/大信号频率响应

如果数据不可用,请标记"不适用" 谢谢!

此致,

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    所有这些信息均可在数据表中找到。 您是否在那里查看并在查找时遇到困难? 我为您填写了其中一些,但如果您知道所需的电源电压和温度条件,您最好亲自查看。

    最高存储温度:150 C
    最低存储温度:-65 C
    ABS最大输入电压:- 0.2 V至0.2 V
    VMM:0至VDD
    串扰衰减:10 Hz至100kHz时优于-100dB。
    ABS最大输出电流:+/- 100mA
    ISC:Vdd = 15V,25 C,ISC为120 mA
    VIO温度漂移:0.2uV/C
    EN:35 NV/rtHz
    信道分离:请参阅串扰
    IQ:15V VDD,750uA时
    偏置电流漂移:不适用
    共模输入电阻:不适用 差分输入电阻为1000G
    差分输入盖:不适用

    从图21开始,小号和大号信号响应最好在数据表中的图表中看到。

    最佳,
    保罗