This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您是否可以建议使用隔离放大器来测量0mA至2A之间的直流电流?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC1301, AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/663808/can-you-suggest-isolation-amplifier-for-measuring-dc-currents-from-0ma-to-2a

主题中讨论的其他部件:AMC1200, AMC1301, AMC1100

尊敬的先生/女士:

TI是否具有 测量0mA至2A直流电流的焊接放大器?

我看了AMC1200,但它是交流电流。

此致,

公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KPK:

    没有理由不能将AMC1200用于此应用程序。 AMC1100,AMC1200,AMC1301均可用于直流应用,您只需选择一个负担电阻器即可满足器件的输入电压范围。