This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA139:需要澄清reg INA139

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA139, INA271, INA282, INA283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/663478/ina139-need-a-clarification-reg-ina139

部件号:INA139
主题中讨论的其他部分: INA271INA282INA283

您好,先生,

晚上好,

这是Eazhil,对电流传感器INA139 SOT23-5存在一些疑问。 以前我使用INA271 SOIC封装作为电路的高压侧电流传感器,但我面临的问题是板到板输出电压差和输出出现电流0 A (如TAT)。 在那之后,我的一位同事与您的德克萨斯人核实了一下,他解释了INA271的偏移电压非常高,所以会有一些问题,精度非常低。后来他建议INA282部件的偏移电压较低。 它用于高电压部件。

但在我的情况下,我需要一个低电压部件,最高可达36V,因此我选择了40V的INA139。 请告诉我,我是否也会遇到同样的问题,因为我们会以极低的准确性监控0.1A至20A的电流。我已经与INA283核实过,这很不错。 但我需要更低的电压和更低的成本。 因此,请就电流传感器的选择提出一些建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eazhil,

     

    我不确定您所说的需要较低电压时的含义,但我假设您需要一个能够容纳36V共模电压的设备。

     

    确定最佳设备需要了解以下信息:

    —电流传感器电源

    —允许的满刻度输出电压

    -需要设备频率响应(是否要测量交流或直流电流?)

    -共模电压能降低多少?

    -使用并联电阻器的允许功耗

     

    无论如何,INA271 (0.5mV至2.5mV)和INA139 (0.2mV至1.5mV)的输入偏移(Vos)相对较高。 这将限制您可以制造并联电阻器的尺寸。 如果部件参考接地并使用单电源供电,则输入感应电流0A的输出电压很难/不可能为0V。 所有放大器都是这样工作的,因为它们永远不会真正地被驱动到接地。 此外,Vos越高,输出摆动到地面的距离越远,因为设备会增大偏移量。 您可以在我们的常见问题文章 e2e.ti.com/.../3579.understanding-swing-to-rail-specifications中阅读有关回转到轨道规格的信息

     

    请记住,0.1A至20A是需要测量的大电流范围。 您需要确保您的最小感应电压(Vsense最小值=0.1A*Rshun)大于设备Vos_max 您还需要确保设备能够驱动您的最大感应电压(20A*Rsun)。

     

    例如,让我们来看看INA139。 总之,您希望Vsense最小值> Vos_max = 2.5mV。 如果Rshunt = 100mOhm,则对于0.1A至20A,IOUT = 10uA至2mA。 设备可能无法驱动2mA,具体取决于您加载的电阻器和电源。 请参阅下面的数据表部分:

     

    对于INA282,让我们考虑Rshunt = 10mOhm。 然后对于0.1A至20A感应电流,输出电压= 50mV至10V。 仅当INA282使用>=11V电源供电时才可能实现此功能。

     

    如果您需要实际感应0A电流,则需要为您的电流感应放大器(CSA)提供参考(INA282有一个参考引脚)。 因此,一旦电流实际为0A,您的输出电压将等于您的参考电压。 如果您需要有关这些产品如何工作的更多信息,请参阅我们的培训视频。

    https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers

     

    此致,

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Peter:

    感谢您的回复,

    电流传感器的电源(V+是传感器的电源)
    允许的满刻度输出电压(3.3V是满刻度电压)
    需要设备频率响应(是否要测量交流或直流电流?) (直流电流)
    共模电压可以降低多少? (36V将正常工作)

    我正在使用INA139,它带有1个Mohm并联电阻器,RL电阻也为14kohm (电池(12V或24V))。