This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3011:滞后示例,图2

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/663234/tlv3011-hysteresis-example-figure-2

部件号:TLV3011
主题中讨论的其他部件:TLV3012

图2 / 2004年6月数据表中的滞后计算似乎 不正确-我计算的是0.33 V而不是0.38V (假设低值上拉或TLV3012下拉输出-请确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    下面是我使用的步骤:

    1.当输出为高时,VH将为:
    VH =(V+-参考电压)* R1/(R1 + R2)+参考电压=(5 - 1.242)* 39/(39+560)+ 1.242 = 1.487 (V)

    2.当输出较低时,阈值VL = Vref * R2/(R1 + R2)= 1.242 * 560/(39 + 560)= 1.161 (V)

    因此,歇斯底里= VH - VL = 0.326 或326 mV

    所以我的计算结果与你的计算结果相符。 当前数据表中的公式似乎过于简单。