This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2401:输入偏移电压问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/662676/tlv2401-input-offset-voltage-issue

部件号:TLV2401

尊敬的先生:

打扰一下。 我通过 以下拓扑测量了TI EVM板上TLV2401的输入偏移电压。 (VCC=5V)

一个样品的测量偏移电压约为400uV,而另一个样品的偏移电压约为1200uV。

我知道数据表中的输入偏移电压规格是390uV (典型值)和1200uV (最大值)。

但在数据表第8页图2中,当共模输入电压=0V时,输入偏移电压几乎为零。

为什么??? 请您解释一下这种差异吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,CK,

    我们正在对此进行研究,并将很快回复给您。

    此致,
    JAS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CK
    TLV2401数据表中的典型输入偏移电压不等于大量样品的平均值。 换言之,它不是计数最大的直方图中的值。 例如,TLV2401的输入偏移电压直方图的平均值将接近0V,而不是390uV。输入偏移电压情况下的典型值更多地表明典型零件将小于390uV的典型值。 典型偏移表示如果选择随机设备,则偏移通常小于或等于该值,并且测试所有设备均小于最大值,在本例中为1200uV。

    您测量了两台设备,发现其中一台设备的偏移量为400 UV,另一台设备的偏移量为1200 UV,这让我好奇您是如何进行测量的。 从您的帖子中,我了解到您对具有5V工作电压和0V共模的偏移电压感兴趣。 通常使用具有显著增益的2安培回路来测量输入偏移电压。 您能否分享一下测量偏移电压的方式? 关于您分享的结果,我不希望您找到达到我们的偏移规格上限的设备。 因此,我询问您测量偏置电压的方法。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的查克:

    我 使用TI EVM板上的以下拓扑 来测量偏移。

    还可以吗?? 非常感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CK

    这并不是我们的工作方式。  我们使用所谓的二安培回路,它提供输出和输入的控制。  电路如上所示。

    从理论上讲,您正在做的事情是好的。 我很难解释为什么您的读数这么高。  我假设您的电阻器是测量值,已知值,并且您使用的是精密电压表。  根据您听到的噪音,您可能需要达到平均值。  我不知道您是否因为增加了电容负载而导致连接仪表时输出振荡。  您可能需要在输出和仪表之间添加10k串联,看看这是否会改变您的测量。 这是我们使用2安培回路的另一个原因。  我们的测试硬件有许多资源连接到各种测试的输出,使用第二安培使我们可以将被测设备与这些负载隔离。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起CK,我的图像未加载。  现在,在赛道上。