This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:关于参考设计TIDA-0.0835万

Guru**** 2551760 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC1301, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/662330/amc1301-about-reference-design-tida-00835

部件号:AMC1301
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0835万,AMC1200 ADS131A04TIDA-0.0738万Tida-0.008万

请告诉我以下AMC1301和TIDA-0.0835万的三点:

①Sometimes,用户指南描述为"AMC1200",部件是否正确AMC1301?  

②Can AMC1301和ADS131A04使用24位规范?

数据表P69 (表51,附于下)仅描述了错误规范,我想确定AMC1301 (AMC1200)和ADS131A04的总分辨率。

③Customer意识到AMC1301规范取决于ADC的分辨率规范。  

OPAMP (AMC1301)降低ADC输出精度是否有任何原因?   

例如,爆米花噪音的影响等

请告诉我对上述几点的看法。   

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Satoshi

    感谢您的查询和推广TIDA-0.0835万

    设计使用AMC1301,所有结果都适用于AMC1301。 感谢您指出这一点,我们将在更新时考虑这些问题。

    如果在AMC1301的输出端使用增益放大器,那么AMC1301 + ADS132A04 ADC可以使用24位规格

    在我回答第三个问题之前,您能否帮助我了解客户的应用以及客户如何实施前端测量。

    谢谢

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sreenivasa-san

    感谢您的回复,

    客户应用是保护继电器,客户下一型号将需要更高的精度。
    (24位分辨率或ENOB:18位)

    很抱歉,您的答案还有其他问题②;
    请让我确认解决方案规范。
    我确认了AMC1301规范,非线性:0.03 % 很难获得24位分辨率。
    这是否正确?
    如果需要24位解决方案,那么AMC1301与这些规格不匹配?


    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Satoshi

    感谢您的确认。

    由于在连接到ADC之前内部涉及A/D和D/A转换,AMC1301可能不支持所需的分辨率。

    另外,由于ADC直接连接到传感器输入,客户也可以考虑使用AMC1305或AMC1306来获得更高的分辨率。

    有关详细信息,请参阅TIDA-0.008万或TIDA-0.0738万。

    谢谢

    Sreenivasa