主题中讨论的其他部件:Tida-0.0835万,AMC1200 , ADS131A04, TIDA-0.0738万, Tida-0.008万
请告诉我以下AMC1301和TIDA-0.0835万的三点:
①Sometimes,用户指南描述为"AMC1200",部件是否正确AMC1301?
②Can AMC1301和ADS131A04使用24位规范?
数据表P69 (表51,附于下)仅描述了错误规范,我想确定AMC1301 (AMC1200)和ADS131A04的总分辨率。
③Customer意识到AMC1301规范取决于ADC的分辨率规范。
OPAMP (AMC1301)降低ADC输出精度是否有任何原因?
例如,爆米花噪音的影响等
请告诉我对上述几点的看法。
此致,
Satoshi