This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4317:opa4317

Guru**** 2512125 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/663055/opa4317-opa4317

部件号:OPA4317

如上所述,快照VOS在VS=5V时提供。 VS=3.3V的最小值和最大值是什么。

需要-40°C至125°C的温度范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yashashree,

    OPA4317 Vos规范适用于整个电源电压和温度范围。  因此,虽然最大/最小+/-90uV限制适用于在25C下1.8V至5.5V的指定电源电压,但+/-100uV的最大/最小限制也包括-40C至125C的温度变化。