This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7530:CMRR曲线,数据表图12

Guru**** 2782545 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/662805/ths7530-cmrr-curve-data-sheet-figure-12

部件号:THS7530

我不理解数据表图12中CMRR曲线的符号。   我认为CMRR定义是应用于两个输入的共模电压的比值,以生成给定的输出电压a,  除以 产生相同电压的差动输入电压A。 因此,由于共模增益应小于差动模式增益,因此我预期比率> 1,因此为正dB值。   图12显示共模增益大于差动增益,这意味着获得输出A所需的共模信号比应用的差动信号少。  如果你只是告诉我这个标志是错误的,我会很高兴的。 然后,我会看到在低频率下CMRR的值很大,这是我所期望的。    更令人困惑的是,直流共模抑制比在室温下为+114 dB,电源PSRR为+70 dB。  我错过了什么吗?  我不是这方面的专家,所以如果这是一个愚蠢的问题,我很抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    我认为THS7530数据表图12中CMRR曲线的符号是错误的,这是对的。 它应该是以dBc表示的共模抑制图,而不是以dB值表示的共模抑制比图。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    感谢您的快速响应。 您所说的话是有意义的,请参考dBc,其中可能需要注明承运人的频率以确保完整性。 我现在感觉更好了。 我正在研究这一部分与其他部分之间的贸易研究。

    此致,

    蒂姆