This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:差分输入电压仅具有+-1V

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/661811/ths4551-differential-input-voltage-only-has--1v

部件号:THS4551

大家好

 我的客户想将THS4551用作C2000 - 2.8377万D输入驱动器,我对一些规格有些困惑:

 绝对最大额定值:差动输入电压+-1V,这意味着使用单端到差动转换,我的输入不能超过+-1V吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randy:

    差动输入电压+-1V的绝对最大额定值是指器件的输入IN+和IN-引脚之间的差值。 对于单端到差动转换FDA配置,输入电压通过增益设置电阻器(rg)施加在这些引脚之前,然后该电阻器连接到器件输入引脚IN+和IN-(参见数据表中的图61)。 此外,在单端到差速器配置中,由于虚拟短路,输入IN+和IN-相互间无电压差,因此它们彼此之间相互跟踪。

    此ABS最大差动输入电压规范主要用于在无反馈(RF)或增益设置电阻(Rg)的开环配置中使用THS4551器件,如比较器应用。

    我希望这能澄清ABS最大差动输入电压规范。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit

     感谢您的意见。

     另一个关于单端到差动输出的问题,我看到下面的电路真的很复杂,我能减少330ohm+1nF和5ohm吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randy:

    上述电路用于多反馈低通滤波器。 拆下330ohms+1nF和5ohm可能导致电路的潜在振荡。 请问客户使用THS4551部件的确切用途是什么?

    此致,
    Rohit