This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMC7215:是否没有适用于LMC7215和LMC7225的TINA型号?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMC7215, LMC7225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/662666/tina-spice-lmc7215-are-there-not-a-tina-models-available-for-the-lmc7215-and-lmc7225

部件号:LMC7215
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,, LMC7225

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

是否没有适用于LMC7215和LMC7225的TINA型号?

如果否,是否可以为这两个比较器创建模型?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

    TINA型号不适用于这些设备,但可从可用的PSPICE型号导入。 在每个设备的"Tools & Software"(工具和软件)选项卡中,您将找到PSPICE模型zip文件。 然后,可以使用此文件将模型导入TINA。 有关如何执行此操作的说明可在以下视频中找到: training.ti.com/importing-spice-models-tina-titm-simulator

    此致,
    Jaskaran