This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA822:电源电压

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA820, VCA822, LMH6502, LMH6503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/662569/vca822-supply-voltage

部件号:VCA822
主题中讨论的其他部件:VCA820, LMH6502, LMH6503

你(们)好

在数据表中,定义如下。

以及,

未定义最大工作电压。 但是,VCA820在数据表中定义为+/-6V,

我们是否可以将VCA820规格称为VCA822的最大电压?

我还有一个关于工作电压的问题。

我们是否可以在V=+5V和V-=GND (0V)条件下使用此设备? 如上所述规格,如果V-为GND,我们应将此设备与V+=7V~12V配合使用。

我的理解是否正确?

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Koji-san,

    VCA822的绝对最大电源电压在第5页的数据表中提供,应为+/-6.5V。

    我认为VCA822的操作范围是V+= 7V至12V和V-= GND。 我认为它不能在V+=+5V和V-= GND条件下工作。 如果您正在寻找5V单电源操作,则LMH6502或LMH6503应该适用于您的应用。

    此致,
    Rohit