This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:ISO124的技术

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO120, ISO121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/662691/iso124-technology-of-the-iso124

部件号:ISO124
主题中讨论的其他部件: ISO120ISO121

您好,

我有几个问题iso124U。

1.我想知道ISO124U是双极技术还是CMOS还是TTL?

2,ISO124是否曾用于航空航天应用?  

3. ISO120,ISO121和ISO124是否使用相同的冲模或相同的装配工艺并具有相似的设计?

4. ISO124U的额定温度是多少?数据表显示-40°C至85°C,TI站点显示 为-40°C至125°C

提前感谢您的帮助。

此致,

Annais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Annis!

    ISO124采用双极工艺制造。 我不知道有任何特定的航空航天项目使用了ISO124,但这并不能肯定地说没有使用过。 我只是没有任何办法知道自20世纪90年代早期上市以来,该部件在哪些地方部署。 所有ISO12x系列都使用类似的流程和设计。 ISO124的指定工作范围为-25至85 C

    我们确实有一个较小的隔离放大器,它将在今年晚些时候提供+/-10V输入。 如果您有兴趣了解更多相关信息,请告诉我,我将安排为您提供部分详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    感谢您的快速响应和所有回答。 是的,我非常希望了解有关较小的隔离放大器的更多信息。 请向我发送有关部件的信息。

    谢谢,此致,

    Annaïs Evariste.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Annais!

    我们将向您注册的my.TI电子邮件帐户发送一些信息。 祝您度过美好的一天!