This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3702:如果封装中的另一个比较器刚刚将低转换为高,则一个比较器输出上的传播延迟从高到低可高达50us!

Guru**** 2536590 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC3702, LMV762, TLV7256, LMC6762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/662778/tlc3702-propagation-delay-high-to-low-on-one-comparator-output-can-be-as-high-as-50us-if-the-other-comparator-in-the-package-just-transitioned-low-to-high

部件号:TLC3702
线程中讨论的其他部件: LMV762TLV7256LMC6762

我预期TLC3702封装中的两个比较器或多或少相互独立运行。  但是,我发现令我非常惊讶和失望的是,如果第二个比较器(针脚5/6/7)刚刚从低转换到高,第一个比较器(连接到针脚1/2/3)的传播延迟从高到低要慢得多!

我发现这是因为我在一个PCB上有两个电压控制振荡器,每个振荡器使用的是TLC3702的一半。  我注意到一个频率受另一个频率的影响,当我仔细查看示波器上的波形时,发现了双比较器的这一"特征"。  以下是对相关比较器的两个输入的范围图解,其响应速度已减慢。  如图所示,差分比较器输入在比较器跳闸前保持在-0.8V左右,持续时间将近50us!  这是一个驰豫振荡器,比较器+输入(绿色)应在-输入在中间右侧约8us处通过后立即进入低状态,就像它在该图中可见的所有其他周期中一样!

谁能帮助找出发生这种情况的原因,并推荐一个不会出现这种缺陷的替代比较器零件?

谢谢!

-Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brian:

    我们知道这个问题。

    如果您注意到第6页上的“切换特性”表,则有一条有关Prop延迟的说明:“同时切换输入会导致输出响应降级。” 所以最初的设计人员已经意识到了这个问题。

    我们已确认存在串扰。 我们发现,如果一个输入在另一个输入转换的10-20us范围内,则以下通道的Prop延迟最多可增加10倍。

    我们目前正在描述这种行为,并计划向数据表中添加信息。

    您可以尝试将LMC6762用作最高15V电源的备用电源,或者将TLV7256或LMV762用作5V应用的备用电源。