This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA103:输出被切断

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA103, PGA204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/661796/pga103-the-output-is-cut-off

部件号:PGA103
在线程中讨论的其他部件: PGA204

您好,尊敬的:

我用PGA103制造了一个电路,但是信号被切断了,就像图片一样。 输入为正弦,振幅为40mV PK-PK,功率为±5V。为什么输出被切断?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户481.5151万,

    检查以确保输入交流信号时没有施加任何直流偏移电压。 如果存在直流,则也会放大,输出将朝向输出摆动导轨之一移动。 如果它摆得太远,输出将被裁剪。

    请提供您的PGA103电路图,增益设置方法,输入信号源信息和输出负载信息。 我们可以查看这些信息,看看您的设置中是否忽略了某些内容。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,尊敬的:

    PGA103的电路如图1所示。 源由引脚4输入,输出为引脚6。

    图1. PGA103的电路

    输入信号源具有一些直流偏移,但与输入信号相比,它们较小。 输入如图所示。 二.

    图 2.单身条的输入。

    首先,输入如图2所示,pga103的增益为0dB,然后输出如图所示。 3.

    图 3.信号输出,当PAG103的增益为0dB时。

    其次,输入如图2所示,衰减为20dB,pga103的增益为20dB,然后输出如图4所示。

    图 4.当PAG103的增益为20dB时,信号输出。

    第三,输入如图2所示,衰减为40dB,pga103的增益为40dB,然后输出如图5所示。

    图 5.信号输出,当PAG103的增益为40dB时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户481.5151万,

    我怀疑由于PGA103所使用的低+/-5V电源,您正遇到输出摆幅限制。 即使PGA103可以在低至+/-PGAV的电源下工作4.5 ,其电气规格表也是为在Vs =+/-15V下工作而编写的

    在极低的电源电压水平下成为问题的一个参数是输出电压规格。 对于正输出摆幅,限值为(V+)–3.5 最小值和(V+)–2.5 V典型值。 对于负输出摆幅,限值为(V–) 3.5 最小值和(V–) 2.5 V典型值。 因此,使用+/-5V电源时,摆动限值可能低至+/-V 1.5 (+/-5V)

    您的图3显示G = 1 V/V输出条件,很明显输出开始在负峰上夹住。 在图5中,似乎引入了足够的直流偏移,输出再次被驱动到负输出摆动限值。 再次,一旦达到摆动限值,波形将被截取,如所见。

    您是否有可能提高电路中的+/- Vs水平? 如果是这样,则可以查看输出是否按预期运行。 您可能需要增加耗材才能获得满意的操作。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,由于所有其他电路都是±5V供电,我无法为PGA103的电路提供±15V,的电压。 您是否推荐其他芯片? 或者,其他人建议我在输入中添加下拉电阻器? 事实上,我尝试了一下,发现当下拉电阻值为510时,它是有效的。 但是,当下拉电阻值为2.2k时,它不起作用,您能否向我解释此方法的理论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepsea,您好!

    示意图中显示的电阻器R4和R5为PGA103 VIN输入,输入偏置电流提供直流回路。 直流电压降在每个电阻器上形成,这是  输入偏置电流和 电阻的产物。 2.2 k电阻器的压降将比510欧姆电阻器的压降大约4倍。 该电压 用作附加偏移电压组件,可通过PGA103增益设置放大。 510欧姆电阻器的偏移可能足够小,因此输出不像R4和R5的2.2 k电阻器那样接近摆动限值。

    TI PGA放大器产品针对+/-15V电源进行了优化,在+/-5V电压下运行将导致性能下降。  PGA204似乎在使用+/-5V电源时能够提供更宽的输出摆幅。 其输出电压指定为IO=5mA,为(V+)–1.5 V最小值和 (V+)–1.3 V典型值。 这比PGA103能够实现的更接近电源滑轨。   即使PGA204输出摆幅指定为+/-10 V,也可以提供正负输出摆幅与PG上的温度图的对比。 数据表中的8 表示 输出摆幅接近+/-4 V (使用+/-V 4.5 电源)。 这应该更符合您的应用程序的要求。

    您可以在此处找到PGA204信息:

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程