This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3544-Q1:最大输入电压

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3544-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/661538/tlv3544-q1-maximum-input-voltage

部件号:TLV3544-Q1

冒提出一个非常愚蠢的问题(TM)的风险:

使用CMOS/JFET放大器的一个原因是输入偏置电流非常低-当您需要向信号源提供高输入阻抗时,它们可以很好地工作,但似乎存在一个悖论: 绝对最大输入电压列出为电源正极或负极0.5 电压。 高阻抗阻止使用肖特基二极管进行夹持,以确保不超过最大输入电压-肖特基的反向泄漏电流将在高输入阻抗中引发显著的电压降,从而产生错误。 反向泄漏的温度依赖性很残酷-虽然在25度时几乎可以接受,但在105度时肯定不是。

我在数据表中看到了有关绝对最大输入电压的注释2中的一线希望:"输入引脚是二极管夹紧到电源导轨上。 如果输入信号在导轨外摆动超过0.5V,则必须将电流限制为10mA"。 这*表明*所述的额定值不是因为超出导轨或任何类型的闩锁会导致栅氧化物损坏,而是因为问题在于这些二极管的功耗。 如果是这样,那么使用高输入阻抗本身可能是足够的保护(尽管这是一个小的推理过程), 但最坏的情况下,可能会添加外部低漏硅钳位二极管,当信号源超过最大电压时,不一定会造成损坏,因为二极管会将输入引脚限制在合理的,略超出导轨的电压和高阻抗,这意味着只可能产生极小的电流。

我的问题是,对绝对最大电压数据的这种解释是否正确,限制元件是输入保护二极管的热限制,而不是栅氧化物或闩锁问题?

非常感谢,

患者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在TLV3544-Q1上,如果输入超过内部ESD二极管夹具,二极管将打开并夹紧电压。 但是,如果允许无限量的电流流入二极管,则会损坏设备。 只要在所有条件下输入电流限制为最大10mA,就可以安全地允许输入超过二极管夹持电压。 任何超过10mA的电流都可能损坏设备。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,雅各布!

    非常感谢您回答我的问题并确认我怀疑ESD二极管会发生损坏。 假设我确实将可能的电流限制在10mA或更低,是否可以安全地说不需要外部钳位二极管? 我的意思是:内部ESD二极管在导电时(尽管电流小于10mA)是否会在相当大的时间内不工作? 和/或ESD二极管的反向恢复特性是否"低于"外部可实现的特性,从而使提供外部二极管有利于信号而不是保护感应?

    再次表示感谢,

    患者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pat,

    只要您将电流保持在10mA限值以下,二极管就可以保证可靠性。 不过,我相信这些器件在正极使用边缘触发ESD二极管器件,所以我要提醒大家,它们可能不会在正极一侧按需要夹紧。 在恢复方面,ESD二极管将低于外部钳位。 如果你打算经常超频输入,我建议你使用外部二极管,因为这样你就不必担心电流限制,应该有更快的恢复速度。 您需要注意的一件事是外部钳位二极管的附加电容,应尝试选择低电容二极管。

    另一种选择是在输入之前使用外部夹具和小型系列电阻器。 这将有助于进一步保护输入并隔离附加二极管的一些电容。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,雅各布!

    再次感谢您花时间响应并阐明ESD二极管的性质。 我将按照您的建议使用外部的。

    有趣的是,您提到电容。 我一直在与之“战斗”-高输入阻抗是这方面的一个真正痛苦-连接到输入信号路径的半导体中的漏电流也是如此!

    此致,

    患者