This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA208:重置引脚低电平范围

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: INA208, AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/661423/ina208-reset-pin-low-level-range

部件号:INA208
主题中讨论的其他部件: AMC7836

您好,亲爱的专家:

我有一个关于INA208 CMP1重置引脚低电平电压范围的问题。在数据表中,它写入了典型的1.1V重置阈值。 我们如何理解此规格? 什么是低电平范围?

在调试过程中,我的客户发现,如果低电平从640mV开始到6V,则重置工作正常;而如果重置从840mV开始到6V,则重置不工作。

如果复位高于一个级别,则可能是复位不起作用。

在客户应用中,CMP1重置引脚已连接到电容器。 参见以下快照:

 

非常感谢您提前回复。

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Joyce,

    1.1V是CMP 1重置引脚的典型上限。  如果此引脚处的电压高于此电压值,则比较器1在超过比较器阈值电压时很可能保持锁定状态。  下图说明了这一想法。

    我注意到您的原理图中有一件事,即您的客户似乎正在使用10引脚封装。  我怀疑他们将CMP1复位与CMP2延迟混淆,这可以在14引脚封装上找到。  比较器2的功能与比较器1略有不同,因此它不会锁定,并且可以通过外部盖更改其延迟,这似乎是您在复位引脚上的设置。  对于您的重置引脚,您的客户可能应该具有晶体管或微控制器GPIO形式的某种开关,能够将该引脚拉高或低。  CMP1复位具有内部下拉功能,如果保持打开,则会自然地将其拉至地面。  但是,您的客户有一个上拉电阻器,该电阻器通过此内部电阻器构成分压器。  因此,我希望一旦应用VCC,重置引脚将始终显示(6V-0.7V)*(2Mohms/(2Mohms +4.53kohmms)=5.29V。  此引脚上的电容器只能去除来自VCC线路的瞬变。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 ,Patrick:

    非常感谢您的回复。 因此,1.1V是重置高电压的典型值。那么重置引脚的高电压范围是多少?

    例如,>800mV将被治疗为高,<400mV将被治疗为低。 我们是否有这些数据?

    非常感谢您的回复,

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

    请参阅下面的AMC7836数据表,这是GPIO引脚高电平和低电平定义。  

    对于高电平信号,它将列出最小值;对于低电平信号,它将列出最大值。  

    我们想知道此重置PIN的数据。非常感谢!

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Joyce,

    对于此零件,我们不指定最小值或最大值  我们提供一个典型值(1.1V),高于此值,内部比较器通常会触发该值。  但是,我将尝试从我们的表征团队收集一些信息,了解他们在测试这些零件批次时观察到的最小值和最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Joyce,

    这是我们的旧零件之一,我确实发现表征团队在0.8V至1.4V的重置范围内观察到该零件。 但是,您的客户可能观察到的零件范围可能会有所不同。 我们只能保证典型值为1.1V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:
    非常感谢您的回复。 它很有帮助!

    Joyce