This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:输出电容负载

Guru**** 2949870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/662350/opa2376-output-capacitive-load

部件号:OPA2376

您好,

让我在下面确认一下。

*根据数据表,有以下说明。

“单位增益配置中的OPAx376可直接驱动高达250pF的纯电容负载。”

在上述条件下,输入/输出信号是否有任何限制?

我想请您确认一下

1.“输出电流”是否有限制?

2.“输入信号频率”是否有限制?

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Machida:

    1.“输出电流”是否有限制?

    是的,此设备的短路电流为+30mA,-50mA。

    2.“输入信号频率”是否有限制?

    限制由带宽决定(GBW:5.5MHz)。 另一个需要注意的限制是最大输出与频率(数据表第12页) ,如下所示:

    此致,

    Errol Leon

    德州仪器(TI)

    精密放大器应用工程师