This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV333:输入阻抗

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV333, INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/662265/tlv333-input-impedance

部件号:TLV333
主题中讨论的其他部件: INA199

我已使用tlv333通过差分检测来读取电机电流,
但MCU输入端口中的最大输入阻抗小于5K,
 
据说,根据Ina199的设计,我可以消除参考电位对阻抗的影响。请告诉我,参考针脚对地或VCC电阻的电阻值是多少?
 
在我的实际应用中,电源电压是5V,放大倍数是50倍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jack您好!

    这条线似乎已经发布了两次。 我将关闭此线程并将链接附加到另一个线程。

    e2e.ti.com/.../66.2264万

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密放大器应用工程师