This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2227:OPA2227稳定性

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/661516/opa2227-opa2227-stability

部件号:OPA2227

我看到了OPA2227放大器的稳定性问题。

该电路是一个简单的反相电路(同相输入接地),增益-1,带有+/-15V电源。 输出和反相输入之间的输入和反馈电阻10K和33pf。

输出端在100MHz时为100mVp-p,仅在有源探头时可见。 如果您在输出中添加少量电容(例如,被动探头会发出噪音)。 只是为了确认这会导致下游连接的电路中出现偏移错误,如果您将无源探头连接到反相电路输出,则会发生这种错误。

此外 ,并非所有OPA2227放大器都能显示此问题,通常更换器件即可解决此问题。  

是否有其他人遇到过此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ken:

    我们以前就已经看到过这一点,并通过在OPA2227输出到接地的输出端放置一个20ohm + 500pF缓冲器找到了解决方案。 这将创建一个极-零对,减少带宽并考虑稳定性,从而消除偏移错误。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密放大器应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Errol,

    我已经尝试了你的建议,它解决了我们的问题。
    但是,我在设计中有很多OPA2227,在每个组件中添加四个额外组件可能会有点问题。 因此,我会尝试为未来寻找另一台设备。

    谢谢!