This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:正确端接未使用的运算放大器。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/661703/lm393-properly-terminating-an-unused-op-amp

部件号:LM393

大家好,

我正在定制PCB中使用TI的LM393运算放大器。 我对设计有一些疑问。

我正在使用LM393作为速度传感器,如以下电路所示:  

如以上电路所示,我仅使用LM393中的一个运算放大器。

我的查询如下:

问题1. 终止 未使用的运算放大器以降低噪音和额外功耗的最佳做法是什么?

问题2. 如以上电路所示,如果 LM393的反相电源(-针脚编号6)和非反相端子(-针脚编号5)远离(距离LM393 2米),会对LM393的性能产生什么影响? 我应该采取哪些预防措施?

谢谢,此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Swaroop,

    为清晰起见,LM393是比较器,而不是运算放大器。 在处理未使用的输入时,情况截然不同。

    关于您的问题:

    Q1 -输入应连接到不同的电压。 与某些数据表所述相反,请勿将输入连接在一起或接地。 如果/当内部偏移通过零时,这会导致振荡。 电压应稳定且在输入的工作范围内。 对于您的电路,您可以将一个输入接地,然后将另一个输入连接到分压器参考电压或LED的阴极。 使输出保持浮动-请勿接地或将其连接至电源。

    Q2 -输入为高阻抗。 长输入线会接收来自周围环境的噪音。 根据周围的情况,当大负载开启时,您可能会收到错误的触发器。

    当然,为了获得最佳结果,比较器和传感器应该一起使用。 远距离发送小信号总是比长距离发送大信号(输出)更困难。

    如果您必须将电缆放在2米远的地方,我会使用同轴电缆(RG-174或类似电缆)来提供屏蔽。 无需将10k分频器电阻器放在传感器上。 至少将传感器发射器和集电极导线扭在一起,以最大程度地减少噪音传感。

    输入端有一个大的1uF盖,这会减慢速度。 对于2米长的电缆,除了添加该电容(1uF电容会放大任何电缆电容)之外,您不能做太多的事情来影响响应时间。

    您的供电电压是多少? 输入必须保持低于VCC至少1.5V。