This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.1万:与Raspberry PI交互

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/661669/lmp91000-interfacing-with-a-raspberry-pi

部件号:LMP9.1万

您好,

我正在尝试为我的小型项目将LMP9.1万电位器连接到Raspberry Pi,我需要Phyton代码来完成此任务。 请你能帮我吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:
    遗憾的是,我们没有LMP9.1万设备的物理代码,但是Raspberry Pi的I2C库应该可以在许多网站上轻松找到。

    您是否使用LMP9.1万 Webench工具来选择要检测的气体和合适的电化学传感器? 此工具将为LMP9.1万设备生成正确的寄存器配置,并显示原理图。

    如果气体和/或传感器未在此处列出,您可以根据您的首选传感器加载灵敏度(NA/ppm)等参数。

    此WebenchDesigner可在以下网页的右中部分找到:

    www.ti.com/.../toolssoftware。

    此致,
    Jose