This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:INA199

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/661624/ina199-ina199

部件号:INA199
主题中讨论的其他部件: AMC1301

您好,

我正在尝试感应流经GAN设备的电流,以实现峰值电流模式控制和过电流保护。  GAN将传导超过20A的峰值电流,并在关闭时在高于200V的电压下阻滞。 我打算在GAN的栅极引入一个感应电阻器,以使其输出电源。 我打算使用电流感应放大器通过2mOhm感应电阻放大信号,并将其用于比较器中, INA199是否是应用的理想放大器?

如果在的源路径中使用放大器,共模电压是否会超过自gan块200V以来指定的值?   如果MOSFET在关闭时阻隔" XV"电压,则连接在功率MOSFET低电压侧的放大器的共模电压应为多少。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Debanjan:

    电流并联监视器(CSM或CSA)输入的共模电压不应超过绝对最大范围。 如果您将CSM置于低侧(在接地和MOSFET之间),则不必担心输入引脚处的200V共模,但您需要一个能够承受0V共模的设备(例如INA199)。 如果您将设备放在高侧,则需要一个能够承受200V共模(AMC1301)的设备。

    如果您将CSM和并联电阻器串联,则该器件必须能够承受0V和200V的共模电压(如果这是您的GAN的直流电压输入)。

    遗憾的是,我们没有具有200V共模功能的常规CSM。 我们确实具有可承受极高电压的特殊隔离式网吧点点通(例如AMC1301)。 此外,我们还设计了TI的“具有基于分流的直插式电动机相位电流感应参考设计的48V 3相逆变器”,其中讨论了使用GAN驱动器测量电流的理论。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应放大器应用