This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.1万:LMP9.1万与HCHO传感器集成

Guru**** 2540620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/661492/lmp91000-lmp91000-integration-with-hcho-sensor

部件号:LMP9.1万

我正在使用 LMP9.1万 IC,它是为 ADS1115提供的IC的模拟输出 ,并使用Raspberry PI读取电压。

LMP9.1万 IC和ADC地址可见。

电流接线如下所示:

LMP9.1万 Raspberry PI

接地端接地

MENB接地

SCL SCL

SDA

NC    未连接

来自覆盆子PI的VDD 3.3V

AGND AGND

CE    输出至CE

Re    Out to Re

    我们与我们一起

外部参考电压2.5V     

输出A0 (模拟读取)至ADC

DAP    接地

我的问题是仪器不断给出错误的读数,这些读数不会随化学环境而变化。

我已经附上了code.NEMOTO.txt

请检查并提供此问题的解决方案。

感谢您提供任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dhanakakshmi,
    为了更好地了解您的设置,请与我们分享您的示意图。

    您是否使用LMP9.1万 Webench工具来选择要检测的气体和合适的电化学传感器? 此工具将为LMP9.1万设备生成正确的寄存器配置,并显示原理图。

    如果气体和/或传感器未在此处列出,您可以根据您的首选传感器加载灵敏度(NA/ppm)等参数。

    此WebenchDesigner可在以下网页的右中部分找到:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致,
    Jose