This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903输入

Guru**** 2559390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/661293/lm2903-lm2903-input

部件号:LM2903

德拉斯:

对于LM2903。

电源电压:5V

输入电压:0-36V

会发生什么?

能否正常工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,正庆

    对于LM2903系列,它*可能*工作,具体取决于输入条件。

    无论电源电压如何,输入电压最高可达36V,但不会损坏-但这并不意味着输出将正确。

    如果*其中一个输入在有效输入范围内(5V电源为0至3V),则输出将正确。

    有关详细信息,请参阅“应用程序”部分的8.2 .2.1 部分和第7页上的表注2。