This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV1701:TLV1701模拟

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM2903, TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/661207/tina-spice-tlv1701-tlv1701-simulation

部件号:TLV1701
主题中讨论的其他部件:TINA-TILM2903

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

尊敬的各位

我在使用TI提供的PSpice TLV1701型号在LTSpice中正确模拟闭锁比较器电路时遇到问题。 电路 立即 进入锁定状态。 由于电路的输入是一个斜坡,因此只有在电路超过参考阈值时,正确的操作才会使电路锁定。 顺便提一下,如果我用LM2903 模型替换比较器,电路将正确模拟。 这是在LTSpice中使用PSpice模型的问题,还是 在TLV1701模型中存在固有错误 或其他问题? 如果能对这一问题有任何深入了解,将不胜感激。

此致

伊克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Imtiaz,

    由于LT Spice的用户协议,我们只能提供有限的故障排除。 我们的首选工具是TINA-TI。

    闭锁电路可能很棘手,因为您需要在启动时设置初始条件- SPICE不喜欢"随机"。

    LM2903型号非常简单-只有几行。 因此,它更具"可预测性"。 TLV1701模型要复杂得多。

    尝试在将初始条件设置为零的情况下进行模拟-而不是在模拟之前尝试让发动机计算稳态条件。

    在菜单 Simulate -> Edit Simulation CMD (模拟->编辑模拟CMD)中,在Transient (瞬态)选项卡中,检查Start External DC Supply Voltages at 0V (0V时启动外部直流电源电压),并查看这是否有差异。

    另外,查看日志(View->SPICE错误日志)以查看是否存在问题(LT Spice倾向于忽略它不理解的会导致奇怪行为的事情)。

    请张贴示意图或LTSpice文件,或在TINA-TI中尝试您的电路。