This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:INA128输出失真

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/776859/ina128-ina128-output-distortion

部件号:INA128

您好,  

我正在使用INA128进行交流电源电压测量。  我在 上使用两个不同的电路,一个使用隔离变压器,另一个使用电阻分压器。  在变压器的情况 下,输入电压为63.5vrms,变压器输出为591mV RMS。  此591 mVrms提供给INA128 放大器,增益为1。 INA输入引脚使用10K电阻器端接至接地。  在这种情况下,INA128 的输出是干净的,非失真的

在第二个电路概念中,我使用电阻分压器 将高输入电压向下转换为低591 vrna电压。

使用3.9M欧姆和36K欧姆电阻。  这种低电压被赋予INA128。  在这种情况下,正弦波的正半波输出会失真。  即使输入电压与电源电压+5和-5伏相比非常低,它看起来在正峰值或第2次3次谐波时饱和。

请建议将分压器连接到INA128的正确方法,以消除失真

谢谢,此致

Swaminath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swaminath

    您能否向我们发送每个电路的示意图和输出的示波器照片?

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swaminath

    我还没有收到您的回复,因此我将结束这条线。 如需进一步讨论,请回复。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如图3所示,我对电路进行了修改,它工作正常。 输出没有失真,但没有得到理论支持。 图2中的输入法出现问题,图3中的输入法如何不出现问题?

    请简要说明并建议任何应用或指南,以了解仪表放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swaminath

    较早的电路超出放大器的共模范围。 我们有一个非常有用的计算器:

    www.ti.com/.../INA-CMV-CALC

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致,

    Swaminath