Other Parts Discussed in Thread: ADS4246, THS4541, THS4531, THS4551
主题中讨论的其他部件:ADS4246,, THS4531, THS4551
我正在尝试使用ths4541驱动ads4246 ADC,并且输出的直流电平存在问题。
ADC预期输入平衡约为950mV,输出950mV参考电平。 我将此信号馈入ths4541的VCM输入,但输出不是以950mV为中心。
两个输出的平均值似乎为950mV,但单个输出并非以950mV为中心。
这会导致ads4246报告其输入的直流偏移,并且我无法使用零件的全动态范围,因为我已经看到偏移高达200mV。
精确电平因我的测试条件而异,但举例来说,THS4541的直流输入电平为2.537V,2.476V,输出上的相应直流电平为1071mV,847mV (在此测试中,声码为962mV)。
感谢您的帮助,John