This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:MOSFET和放大器;晶体管选择

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/774945/xtr111-mosfet-transistor-selection

部件号:XTR111

大家好。

在数据表上提供的电路图上,有一个MOSFET和一个晶体管需要由最终用户单独实施。 我一直在做一些研究,并在Tina上建模电路,但我真的不知道我应该购买哪些特定部件(指MOSFET和晶体管)。 有人能就我特别需要寻找的方面提供一些建议吗?

此致,

Dani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dani,

    数据表包含有关此MOSFET的非常详细的信息。 您是否阅读过"外部MOSFET "一节? 您是否见过“表1”?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dani,

    您能找到合适的MOSFET吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dani,

    正如Kai所建议的,数据表中的表1提供了一些有关Pchannel MOSFET的建议。

    如果您有其他问题,请随时发布。

    谢谢!

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Luis,

    我最后使用了Infineon的BSP170P,它工作无误。 我最后有一个问题。 电流限制电路允许的最大电流设置是什么? 我的当前设置与规格表上的设置完全相似,具有15欧姆电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dani,

    37mA流过15R电阻导致0.555V的电压下降。 这使得Q2打开并限制Q1的栅极源电压。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    因此,只要压降为0.555V,闸门就会关闭?

    您是否有其他例子可以让我更好地理解电路背后的逻辑?

    如果我用一个35欧姆的电阻替换了15欧姆的电阻,那么如果电流超过16毫安,是否会关闭栅极?

    此致,

    Dani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dani,

    它不会关闭安全门。 它限制栅极源电压。 换言之,它可以防止栅极电源电压进一步增加。

    当您增加15R电阻时,电流限制将降低。 具体程度取决于晶体管和温度。

    但是,此电流限制仅用于防止损坏,而不用于正常操作。

    Kai