This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:用于TIA的LMC6482

Guru**** 2556730 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/774478/lmc6482-lmc6482-used-for-tia

部件号:LMC6482

LMC6482用于TIA? OP和TIA有什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    TIA是电流-电压转换器:

    en.wikipedia.org/.../Transimpedance_amplifier

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这是否回答了您的问题?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMC6482用于TIA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,LMC6482可用作TIA。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P2 PIN2输入20mA,但如果U2A为TLC2272C ,PA2输出为0.85V。 如果U2A为LMC6482,则PA2输出为0.15V。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    哪个方向具有输入电流? 没有双极电源电压,您的电路只能处理从P2的引脚2流出的输入电流,从您的电路流向电流源。

    还应注意,由于U2A的反馈回路,U2A的引脚2位于虚拟接地上。 如果您的电路由电压源驱动,这可能会有问题。 驱动电路输入的确切原因是什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    P2的引脚2是当前恒定电流源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    电流的方向是什么? 到所示电路中(从左到右)? 或超出所示电路(从右到左)?

    所示电路只能在电流从所示电路流出(从右至左)时工作!

    您能否显示恒定电流源的示意图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。