This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365-Q1:OPA2365-Q1

Guru**** 2517400 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2365-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/768131/opa2365-q1-opa2365-q1

部件号:OPA2365-Q1

您好,

如果 用于单位增益 或电压随动器配置,我需要了解OPA2365-Q1。

我不是在驱动电容负载。

我正在将 OPA2365-Q1与窗口比较器电路连接。

以下设计是否需要更改,请提出建议。

因为以下信息使我陷入困境  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Siddharth,

    您指的是哪种设计。 如图24所示,电阻器Rs用于在驱动电容负载时帮助稳定设备。 您可以使用TINA模拟设备是否按预期运行。 我在下面附上了参考设计原理图。

    e2e.ti.com/.../sboc134a.tsc

    最佳,

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siddarth,您好!

    当没有电容负载时,也不需要隔离电阻器。

    您能否展示您计划的电路示意图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Siddharth:

    是否有任何更新? 您的问题是否已得到解答?

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Siddharth:

    由于我们没有收到您的回复,我们将假设此线程已"解决"。 如果您需要进一步的帮助,请随时发布回复。

    最佳,
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供有关此电路配置的输入。

    其机密信息。请勿在全球范围内共享电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Siddharth。

    您使用的是哪种比较器? 如果它不是轨对轨输入设备,则可能超出了上输入范围。

    您不需要进一步的"电容隔离",4.7K电阻器充当隔离电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Siddharth:

    这是一个任何人都可以查看的公共论坛。 请删除您不想分享的任何机密信息,您可以发送电子邮件至h-babiker@ti.com。

    最佳,

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OPAMP和比较器都是轨对轨输入/输出。
    需要知道使用此配置时输出不会受到影响吗??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Siddharth:

    应该正常工作。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要了解对产出的影响。
    是否存在信号或相移等的任何退化
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Siddharth:

    您的确切意思是什么输出?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为窗口比较器应用程序。
    我在运算放大器输入和处提供0V至5V的模拟输入
    比较器的阈值设置为4.34V和0.66V (滞后)。

    此电路是否能按照要求正常工作,即0.66V至4.34V之间的输出将为高电压,超过这些电压时的输出将为低电压。

    Siddharth Sangam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Siddharth:

    您的电路应该正常工作。 建立并使用范围检查它。

    Kai