This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2604 EOL?

Guru**** 2930090 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1642, OPA2156, OPA2134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/766644/opa2604-eol

主题中讨论的其他部件:OPA2604OPA2156OPA1642OPA2134

团队, OPA2604似乎是EOL? 我们有新零件吗?谢谢。

此致,

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,网卡,
    如果不需要OPA2604的整个20MHz带宽,您可能需要考虑将OPA1642作为低噪声低失真的替代方案。 如果需要更多带宽,请考虑使用OPA2156。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尚未收到回复,因此我们假设您的问题已得到解决。 如果您需要进一步提问,您可以发布新的“回复”,如果是不相关的问题,则可以开始发布新的帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供替代产品。 但它们在PDIP软件包中不可用。 OPA2604是停产还是EOL? 为什么我们无法在TI主页上找到有关此部件的任何信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sebastian

    是的,OPA2604似乎已停止使用。
    OPA2134仍在PDIP封装中可用,但带宽较低。

    PDIP软件包中几乎没有任何现代部件。

    对于原型SOIC或MSOP部件,您可以使用DIP适配器EVM:
    www.ti.com/.../dip-adapter-evm

    此致
    Dennis