This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2316:在OPA2316中断言SHDN引脚时的输出状态

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2316, TLV342S, LMV792, OPA2373, OPA2341, TLV9002, OPA2363, OPA2322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777634/opa2316-output-status-when-shdn-pin-is-deasserted-in-opa2316

部件号:OPA2316
主题中讨论的其他部件: TLV342SLMV792OPA2373OPA2341LMV712TLV9002OPA2363OPA2322

在OPA2316SIRUGR中,当SHDN引脚被断言(从低到高)时,输出状态如何?

它取决于输入状态还是从V电压电平开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中川

    输出变为激活状态(保持高阻抗状态)并对输入状态作出响应。 [但是,在完全跟随输入状态之前,输出可能会暂时降低或提高]  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ron

    感谢您确认。

    但我有了另一个经验, 产出是从V级开始的。

    请您再次确认吗?

    我使用了OPA2316和以下浓缩物。

    V+:+3.3V,V-:0V,+IN:1.59V,-IN:1.44V

    在SHDN引脚 被断言(从0V到+3.3V)后,输出为高亮度状态,直到6US之后。

    然后输出变为0V,从6US到8us。

    之后,输出 响应输入状态,即输出转至V+级别。

    巴西

    中川  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中川

    我将在我订购的样品到达后在实验室工作台上测试此情况。 OPA2316对于快速的10 MHz运算放大器具有异常长的启用时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中川

    我找到了一些样品。

    对于大多数电源电压,输出值在确定正确的输出值之前为0V。

    设置为单位增益。 VIN = 1.5V,负载为100k至0.75V,顶部轨迹启用,底部轨迹输出

    使用5V电源时,启用时输出处于低位时间,禁用时正上升

    使用3.3V电源时,启用时输出处于低位,禁用时正上升

    使用1.8V电源时,没有输出低电平时间

    由于每个部分的打开或关闭时间未达到完美平衡,输出可能会暂时变为正或负,然后才会稳定在正确的输出电压上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ron

    感谢您的理解。

    对于我的应用程序,时间太短会导致麻烦。

    您能否建议解决 方案?

    或者我不能避免这种现象?

    巴西

    中川  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中川

    完整的部件号是什么,因此我可以查找相同的包装/引脚。
    备用设备是否需要任何重要的设备参数?

    我还测试了TLV9062S,它的负压降较小,但不够好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ron

    感谢您的建议。

    我想知道我可以通过添加或不添加电路来使用OPA2316SURUGR。
    您是否认为这是设备的特定现象,我无法避免"时间过短"?

    完整部件名称为OPA2316SIRUGR。
    备用设备必须具有以下3个特征。
    :shutdown (当断言断路引脚时,不从V-级别开始)
    :V+=3.3V,V-=0V
    :包装大小要求<-最小

    巴西
    中川
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中川

    我对各种部件号进行了样品测试,还订购了4个部件。

    TLV342S样品在rug包装中提供了干净的启用(非VOL和VOH脉冲);但是引脚输出不同!
    LMV792样品具有干净的启用(非VOL和VOH脉冲),随DGS包装提供
    OPA2373采样脉冲VOL,然后启用VOH。
    OPA2341样本具有一个干净的启用(非VOL和VOH脉冲),随DGS封装提供
    LMV712样本在禁用和启用过程中有一个下拉列表,从0V开始,并清晰地出现。
    TLV9062S样品在启用期间骤降低,并随DGS封装提供

    定购TLV9002,OPA2322,OPA2363,LMV982

    即使样品能够清洁,也不能保证每台设备每次都能做同样的事情。 因此,最好在设备从关闭模式完全恢复之前忽略输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ron

    即使样品能够清洁,也不能保证每台设备每次都能做同样的事情。 因此,最好在设备从关闭模式完全恢复之前忽略输出。

    您是否提到TI不能区分哪些部件设计时没有VOL和VOH脉冲?

    我认为您的评论是因为您现在没有足够的信息。
    如果您有足够的时间,您可以保证设备可以在没有VOL和VOH脉冲的情况下完全运行。
    我的理解是否正确?

     

    无论如何,我非常感谢您在这段时间内的支持。

     在您获得4个REST样本并对其进行评估后,请告诉我结果。

     

    巴西

    中川

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中川

    突出显示的文本是一种警告,因为在启用和关闭之间的转换过程中,行为没有特征化,没有在生产中进行测试,也没有在数据表中指定。 很容易识别脉冲可能较低或较高的设备,因为一个观察就可以确认这一点。 对于具有可直接转换至操作或Hi-Z电压的样品的设备,可以合理地认为大多数甚至所有设备都将执行相同的操作。 然而,这并不是肯定的。

    因此,最佳解决方案是在启用后短时间内忽略,屏蔽输出。 这样,应用程序就可以在启用期间稳健且能够容忍任何行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ron

    感谢您的评论。

    我明白你所说的话。

    但我不能忽略我的应用程序中的低时间。

    我真的想找一个合适的。

    请告诉我 您现在订购的设备的结果。

    巴西

    中川

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nakagawa,

    通常,此类关闭功能的目的是节省OPAMP的电源电流,而不是支持输出多路复用应用。 因此,很少指定OPAMP输出在启用和禁用期间的确切操作。 这不是OPAMP的故障,而只是正常操作。

    一种补救方法是搜索为输出多路复用应用程序指定的OPAMP。 另一个选项是使用不同的方法禁用OPAMP,例如通过电源线中的关闭晶体管的帮助。 或者,您可以在禁用期间将输出信号夹紧至0V。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai

    感谢您的评论。

    此时,我 了解到,OpAmp的常见特征是他们 不会在关闭时确定规格。

    您的建议有助于我解决问题。

    巴西

    中川

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nakagawa,

    我刚刚意识到,我对其余设备的样品订单不完整。 我解决了这个问题,下周应该会有结果
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中川

    下面是更多放大器启用响应的测试结果示例。

    LMV982MM清除响应,启用时间结束时的0.1V至0.2V骤降除外。
    OPA2363对该示例的清洁响应
    OPA2322在启用时间内被高,低截短。
    LMV792MM启用时间结束时出现短峰值
    TLV9002S会拉低(随负载电流而变化),直到完成启用时间。

    请记住,这是示例数据,启用响应不是数据表参数。