This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何生成30kHz正弦波?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UAF42, TLC555, NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/777706/how-to-generate-30khz-sine-wave

主题中讨论的其他部件:UAF42TLC555NE555

团队,我们是否有任何解决方案可用于产生自WAVE以来的30kHz? 如果有参考设计就更好了。 谢谢。

此致,

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    增加一个要求:它需要在13欧姆负载下输出200mVrms。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,网卡,

    有很多方法可以做到这一点。 详细的规格是什么(失真,开机后的稳定时间,振幅和频率的温度漂移,这些参数的长期漂移等)?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,
    这项要求目前尚不十分明确。 如果我们能有更集成的解决方案,更小的规模,那就更好了。 您能否先推荐一个解决方案? 以便我可以与客户互动以获取更多详细信息。 谢谢。
    此致,
    网卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,网卡,

    产生正弦波的既定方法是使用UAF42状态变量滤波器。 在此论坛中进行搜索。

    我更喜欢在具有JFET振幅稳定的OPAMP反馈回路中使用Wien桥。

    另一种方法是产生方波并过滤谐波。

    和和...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,
    UAF42封装太大。 这将在耳机应用中使用,因此尺寸将具有高优先级。 您是否会对我们是否拥有能够实现这一目标的集成解决方案有所问题? 最好使用一个芯片解决方案。

    网卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,网卡,

    好的,然后让我们转一下表:电路的最大尺寸是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,网卡,
    除了大小限制外,此应用程序还有哪些可用电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可用电源为3.3V或1.8V。 最大尺寸最好比5 mm Tm5 mm 小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为555计时器可能是一个不错的选择。
    www.ti.com/.../products.html&sort=p1130;desc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,网卡,

    555不会产生正弦波,而是产生方波。 最终,低通滤波器可能会去除一些谐波并形成一个看似正弦的信号。 您需要哪种失真级别?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们期待THD+N< 1 %
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

     TLC555或NE555计时器可在可astable模式下设置为30 kHz方波振荡器。 为了 达到50%的占空比,您必须使用RC电路中包含硅二极管的通用可改性电路。 计时器后面将有一个有效的低通滤波器。

    很难确定需要多大的有效低通滤波器才能导致正弦波谐波失真小于1%。 理想的方波仅由奇数谐波组成,但方波可能不完美,波形中将出现某种水平的偶数谐波。

    我建议在TLC555之后尝试使用两级,四阶低通有源滤波器。 您应该能够使用TI的新过滤器设计软件(beta版)来合成过滤器。 使用DSO查看时,滤波器输出波形可能看起来非常正弦,但需要使用失真分析仪来确定实际的百分比失真。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    您是否拥有开始使用30 kHz正弦振荡器所需的信息? 如果是,请关闭此e2e查询。 如果您需要更多信息,您可以随时打开一个新的e2e会话。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程