This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2333:磁场环境中的EMI敏感性

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2379, TLV2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/765217/tlv2333-emi-susceptibility-in-magnetic-field-environment

部件号:TLV2333
主题中讨论的其他部件:OPA2379

大家好,

我的客户正在开发一种GI产品,该产品需要在磁场环境中进行测试。 最初,客户在电路板上使用OPA2379来执行放大器和缓冲器。 但他们发现,当主板处于 磁场环境下时,OPA2379的输出会偏移,直到饱和。请参见下图。 一段时间后,输出返回到正常范围。 这种现象会定期重复出现。 然后,客户将OPA2379更改为TLV2333,发现此问题仍然发生,但其发生时间比OPA2379短。 我注意到,在TLV2333数据表中,它描述 了输入级滤波器的EMI敏感性。 您认为此功能对这种情况有帮助吗?

此外,如果我们想要完全解决 磁场环境中的这一漂移问题,我们是否需要选择 具有强大EMI敏感性的设备,或者我们仍然需要使用物理方法(如添加 屏蔽 外壳)? 谢谢。

此致,

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    我们谈论的磁场干扰的频率范围是多少?

    TLV2333的内部EMI滤波器开始在8MHz以上工作。 因此,如果磁场干扰的频率低得多,则此滤波器将不会有太大帮助。

    屏蔽是一个非常强大的工具! 同样,您选择哪种OPAMP,您也应该添加一些屏蔽。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

      磁场干扰范围为80MHz至2GHz。 因此TLV2333内部EMI滤波器应在此范围内工作。 在屏蔽外壳方面,由于本产品是故障指示器产品,并且悬挂在中空中的电源线上,因此本产品无法连接到接地。 如果是,我们应该如何处理屏蔽外壳接地? 保持其浮动或将其连接至主板系统GND?

    此外,客户表示许多其他用户在TLV2333的两个输入引脚之间设置了一个盖子,该盖子用作平衡盖。 因此,我只想与您确认此余额上限是否有用以及它如何工作? 谢谢。

    此致,

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    我会将屏蔽连接到本地主板系统GND。

    TLV2333输入引脚之间的盖子有助于降低EMI的影响。 但它也会导致相位余量减少并降低稳定性。 然后,在反馈路径中引入相位引线电容会有所帮助。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    感谢你的帮助。 但是,您是否有余额上限的建议值? 您能否解释一下为什么它可以降低EMI的影响? 谢谢。

    此致,
    韦恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    通常使用大约100pF。 其作用是使OPAMP的两个输入之间的EMI短路。 但由于它对共模EMI没有影响,其优点有点令人怀疑。 我会非常谨慎地使用这种过滤,因为它会大大削弱相位余量并导致稳定性问题。 在OPAMP输入之间使用此上限已成为过去。 如今,凭借快速运算放大器,它已不复存在。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩,

    我同意Kai的观点,即不建议在输入端子之间放置任何大电容器,因为它可能会导致潜在的稳定性问题。  此外,在评论此问题时,TLV2333中的EMI滤波器仅有助于通过输入引脚输入磁场干扰。 但是,您的应用中的EMI也可能通过没有EMI滤波器的电源引脚进入运算放大器的信号路径。 因此,可能值得尝试添加一个与电源引脚串联的铁氧体BID (或电感器),该引脚与电源旁通盖(>0.1uF)一起可以过滤出导致您所看到问题的EMI干扰。